This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82813:TPSM82813:请验证我的原理图设计。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940931/tpsm82813-tpsm82813-please-validate-my-schematic-design

器件型号:TPSM82813

你(们)好

我使用 TPSM82813设计了三个电源。
1.1.0V、3A、输出
2.1.8V、3A、输出
3.1.8V、3A、输出
这些用于 FPGA 和外设电路。
随附了原理图、BOM 和 WEBENCH 报告的设计文件。
请您验证电路并进行评论。
1.1、0V、3A
2.1.8V、3A
3.1.8V、3A
此致、
越一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YUichi、

    我对原理图的评论如下:

    1.对于1V 设计、您使用的是高于最大值的 R2=150k 根据 数据表第14页、建议使用100k

    2.在第2个1.8V 设计中、您有2个铁氧体磁珠对反馈环路的影响、您必须检查波特图测量结果、还应考虑这一事实:它们会导致电压降、因为它们的电阻会降低负载电压。 对于在其输入端连接了磁珠的负载、您必须考虑这一点。

    否则、它们似乎符合数据表中的建议。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    Rfbb 的值= 100k 欧姆

    我错过了数据表的 P5上描述的 Rfset = 4.5 ~ 100k Ω。
    更改为66.5k Ω。 请参阅材料。
    它可能容易受到噪声的影响。 谢谢你。
    铁氧体磁珠的问题
    你的观点是,我有同样的看法。 它通过电缆连接到另一个印刷电路板。 目的是避免由于噪声而受到 FPGA 电压的影响。 其他印刷电路板的所有接收电路都是电平转换器。 电压精度不高。 我应该把它描述为电平转换器。 非常感谢。
    此致、
    越一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YUichi、

    更新的1.0V 电压轨原理图看起来不错。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!