大家好、团队、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、YUichi、
您的1.2V 电压轨设计看起来不错。
但是、1.8V 电压轨的电压有几个问题:
反馈引脚上的电阻分压器不会将 Vout 设置为1.8V、而是将其设置为1.2V。 请使用 数据表第12页的公式4 来选择合适的电阻。
2.您的设计的总 Cout 超过80uF、 如数据表第12页的第10.2.1.2.3节 所示、Cout 大于47uF 意味着环路稳定性将开始受到影响、您必须测试实际设计的相位裕度
此致、
Davor
你(们)好
>但是,1.8V 电压轨的电压有几个问题:
>1. 反馈引脚上的电阻分压器不会将 Vout 设置为1.8V、而是将其设置为1.2V。
>2. 您的设计的总 Cout 超过80uF、 如数据表第12页的第10.2.1.2.3节 所示、Cout 大于47uF 意味着环路稳定性将开始受到影响、您必须测试实际设计的相位裕度
此致、
越一
您好、YUichi、
TPSM82822 在高电容条件下具有较低的相位裕度、您必须进行波特图测量、以确保其适合您的设计。
将铁氧体磁珠作为附加的滤波器组件放置在输出端也会影响环路稳定性、您必须再次进行波特图测量以确保相位裕度足够。 (另请注意、如果您放置铁氧体磁珠来对抗 EMI、由于开关电流、降压转换器的噪声更大的一侧是输入)。
铁氧体磁珠的另一个重要方面是它还有一个直流电阻、如果磁珠放置在 FB 环路之后、这可能会导致 Vout 不精确。 为了获得最佳的 Vout 精度、应将磁珠放置在 FB 环路内。
此致、
Davor