This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:关于充电安全计时器

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941336/bq25898d-about-charging-safety-timer

器件型号:BQ25898D

您好!

ILIM 引脚的输入电流限制值被设定为500mA。
在默认模式下、快速充电电流限制的默认值为2048mA。
在这种情况下、由于输入电流限制、充电电流无法流至电流限制。


充电安全计时器是否以半时钟速率工作?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 VINDPM、 IINNDPM 或热调节期间、由于实际充电电流有可能低于寄存器设置、安全定时器以半时钟速率计数。 例如、如果充电器在整个充电周期内处于输入电流调节(IDPM_STAT = 1)中、并且安全时间设置为5小时、则安全计时器将在10小时内过期。 可以通过向 TMR2x_EN 位写入0来禁用该半时钟速率功能。

    谢谢、

    宁。