This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732-Q1:混合上拉结构的功能

Guru**** 2384370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941614/ucc21732-q1-the-function-of-hybrid-pull-up-structure

器件型号:UCC21732-Q1

尊敬的团队:

数据表中说、该结构是为了实现轨到轨输出。 单个 NMOS 或 PMOS 无法实现轨到轨输出? 在第一个阶段、NMOS 开始充电、直到输出增加到 VDD-3、然后 PMOS 开始充电。 为什么 NMOS 在输出大于 VDD-3时不继续充电?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    欢迎使用 E2E!

    当 NMOS 和 PMOS 都处于活动状态时、初始级允许驱动更高的电流。 一旦输出达到 VDD-3V、NMOS 将关断、因为它需要 VGs>3V (阈值电压)才能运行。

    此致、

    Andy Robles