This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:即使外部 VBUS 被移除、也无法退出充电状态

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941632/bq25895-is-not-able-to-exit-charging-state-even-when-external-vbus-is-removed

器件型号:BQ25895

您好!

我们将 BQ25895充电芯片用于电池供电型器件的设计。 在器件启动过程中、我们遇到了一个问题、即芯片指示正在充电、而实际上芯片没有外部电源。 我们没有使用 USB OTG。 以下是我们的测试条件:

  • OTG 引脚通过一个10kΩ Ω 电阻器被拉低至 GND、以确保我们不处于升压模式
  • OTG_CONFIG = 0 (REG03[5]= 0)、以进一步确保我们不处于升压模式
  • CHG_CONFIG = 1 (REG03[4]= 1)以启用充电
  • 我们有一个标称锂聚合物电池电压(~3.8V)
  • PMID 未连接(NC)
  • 任何故障寄存器都不会指示故障

以下是一个可使我们进入不需要状态的过程:

  1. 插入电池并为设备通电
  2. 一切都可以正常运行、我们可以成功读取/写入 BQ25895中的寄存器(包括定期复位看门狗计时器)
  3. 我们将有源 USB 电缆插入 VBUS 上具有5V 电压的器件。
  4. BQ25895 在 VBUS_STAT[0:2]、PG_STAT = 1且 CHRG_STAT[0:1]= 10 (快速充电)的情况下成功识别 USB SDP
  5. STAT 引脚和 V_SYS 之间连接的 LED 亮起以指示充电。
  6. 已拔下 USB 电缆。 不再为器件提供任何外部电源。
  7. BQ25895仍然显示它已连接 到 USB SDP、电源正常状态= 1、且充电状态为快速充电。
  8. STAT 引脚上的 LED 仍然指示充电。
  9. 测量 VBUS 和 PMID 的电压均显示在4.8V 至4.9V 之间  
  10. 如果不完全拔下电池、我们尝试的任何操作都无法使我们脱离此状态。 一旦开始指示充电、就无法停止充电。

我们已经尝试了多节电池、并直接使用封装中的全新电池替换了 BQ25895。 问题仍然存在。

对于 USB OTG、其工作方式似乎与处于升压模式并将 PMID 驱动至~5V 一样。该电压似乎正在通过 RBFET 传递到 VBUS、在那里被检测为外部电源? 我不确定导致这种情况的原因、因为 我们将 OTG 引脚拉至低电平并且 OTG_CONFIG = 0、这两个引脚都禁用了升压模式。

如果有人对可能出现的问题有任何见解、请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在经过一整天的故障诊断后找到了解决方案。 事实证明、我们在 BTST 和 SW 引脚之间使用了错误的电容器。 我们的一个原理图中有一个拼写错误、说47pF 而不是47nF。 将该电容器切换到47nF 可立即解决该问题。

    最后,这只是我们最后一个愚蠢的错误 哎呀!

    希望这对将来有类似问题的人有所帮助。