This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:需要更好的恒定电流/恒定电压定义

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941304/bq21040-need-a-better-definition-for-constant-current-constant-voltage

器件型号:BQ21040

需要了解 BQ21040在什么电压下开始降低电流?  我本来希望它大约为4.2V、但实际上它开始在3.8V 下降。  我不使用温度传感、而是尝试以1C=169mA 的电流为3.7V 锂离子电池充电。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    3.8V 时、电流降低几 mA 是正常现象、您在该装置上看到的电流是多少?  

    数据表中提供了 BQ21040的调节电压(最小值/典型值/最大值):  

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、 感谢您的快速回答。  一旦电压达到3.8V、电流开始下降。  它以相当线性的速率下降至大约30uA。  当电压达到4.1V、大约为30mA 时、Chron 引脚变为低电平。  电流继续下降至30uA 范围、电压继续上升至~4.17V。  这是预期行为吗?

    谢谢、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1. 4.1V 的充电电流应接近快速充电值、如果您在将其设置为169mA 时看到30mA、则此处可能会发生其他情况
    2. 充电期间/CHG 应处于低电平、充电完成或未充电时应具有高阻抗

    输入电压电平是多少?

    请在此处上传原理图。  

    最棒的