This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:用于电流共享和冗余解决方案的 UCC29002+TPS2412

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, TPS2412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938496/ucc29002-ucc29002-tps2412-for-current-sharing-and-redundant-solution

器件型号:UCC29002
主题中讨论的其他器件: TPS2412

大家好、

我正在尝试设置冗余解决方案的电流共享功能、如 TI 的"应用报告 SLUA550-March 2010;Current Sharing in Redundant Systems "

我使用了图2的参考原理图、其中 Rdson 作为 UCC29002的分流器(如图6所述)。

我的问题是电路不能按预期工作:负载总线从11V 持续扫描到12V。 输出根本不稳定;

以下是我的原理图;如果您能找出错误<3

e2e.ti.com/.../power-supply-paralleling.pdf

此外,还随附了计算器工作表参数:  

e2e.ti.com/.../UCC39002-FOR-MVSH-09.06.2020.pdf

e2e.ti.com/.../Current-Sharing-in-Redundant-Systems.pdf

感谢您的支持...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了您的原理图和应用手册、并有以下评论。

    UCC29002设计用于负载共享两个并联运行的电源。

    a.请参阅图2。 冗余 Systems.pdf 中的电流共享

    b.您的原理图显示了 TPS2412、其中电源6B 连接到 TPS2412转换器的输入端、电源5B 连接到 TPS2412的输出端

         >然后、您将尝试使用 UCC29002的 adj 引脚控制 TPS2412的输出。

    TPS2412是一个二极管或电路。  如果您有两个电源6B 和5B、则需要两个 ucc29002和两个 TPS2412才能按照电流共享应用手册获取工作。

          A. 请研究应用说明的图2。  冗余 Systems.pdf 中的电流共享

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike O',

    实际上、我的原理图包括2*TPS2412和2*UCC29002... 这种混乱是因为我的滑稽设计。

    因此,我制作了一个新的原理图,所有部件都在同一张纸上:  

    PDF 版本此处: e2e.ti.com/.../5280.redondant-PSU.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢原理图、并在出现错误时对其进行了标记。 请检查并更正这些错误、并按照您参考的应用手册操作、并且应该能够分享这些耗材。

    此外、在查看原理图时、我注意到您对输出电容没有太多了解。  TPS2412数据表对输出电容有何建议?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的指导、

    在执行命令要求的更改之前、我建议使用 FET 的 Rdson 作为 UCC29002/1的感应电阻器。

    请参阅同一应用手册的图6:  

    我正在设计非常有限的封装板、并且对该配置非常感兴趣。

    您在想什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已向其他更熟悉应用的应用工程师咨询、以帮助您解决问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TI 的团队、

    此主题的任何更新?

    谢谢