This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:关于 LDO 输出、如果 LDO 的 ADJ 引脚对地短路

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941565/tps7a49-regarding-the-ldo-output-if-adj-pin-of-ldo-is-short-circuited-to-gnd

器件型号:TPS7A49

你(们)好。

我们使用 TPS7A49 LDO 将15V DC 转换为5V DC (电流要求:20mA)。 我们的15V 直流电源可提供200mA 的最大电流。 请告知我们、如果 LDO 的 ADJ 引脚在发生任何故障时对 GND 短路、LDO 输出电压将会发生什么情况? 它是否会等于 LDO 输入电压? 对流经 LDO 的负载电流有何影响?

谢谢、此致、

Surya Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    如果 ADJ 短接至 GND、内部误差放大器将一直驱动导通 FET 的栅极、因此 VOUT 将为导通 FET 的 VIN - VDS、因此 VOUT 将接近 VIN。  

    对于负载电流、导通 FET 的 RDS 会变得很小、输出电压会增加、因此负载电流将根据阻性负载按比例增加。  

    此致、

    Nick