This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942A:输出引脚#39;s 最大额定值

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941562/tps25942a-output-pin-s-maximum-rating

器件型号:TPS25942A

专家您好!

我对 TPS25942有2个问题。

首先、该器件能否在输入侧断开时施加高达20V (绝对最大值)的电压?
我认为、由于数据表中没有这样的说明、因此对输出电压最大额定值没有限制

最后、尽管输入侧的电压不在2.7V~18V 范围内、此器件的反向电流保护功能是否正常工作?
我认为此功能是通过背对背 FET 开关实现的、因此无论输入电压如何、它都能正常工作。

我很期待收到您的回复。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 :Kazuki Kuramochi、

    是的、当输入电压为0V 时、该器件可在 OUT 引脚上承受高达20V 的电压。

    是的、无论输入电压如何、反向电流阻断功能都能正常工作。 正如您提到的、当输入端没有电源时、背对背连接的 FET 会阻断反向电流。