This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:关于 LDO 输出短路期间的电流限制功能

Guru**** 2812225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941558/tps7a49-regarding-current-limit-feature-during-ldo-output-short-circuit

器件型号:TPS7A49

你(们)好。

我们使用 TPS7A49 LDO 将15V DC 转换为5V DC (电流要求:20mA)。 我们的15V 直流电源可提供200mA 的最大电流。 请告诉我们、如果 LDO 的5V 输出短路、LDO 是否会开始从15V 电源获取最大电流? 如您的数据表中所述:

TPS7A49系列的固定内部电流限制有助于在故障情况下保护稳压器。 器件可提供的最大电流为电流限制(典型值为309mA)、与输出电压基本无关。 为确保可靠运行、该器件长时间不会在电流限制下运行。"

上述线路中提到的故障条件是否还包括 LDO 输出短路故障? 如果是、请说明如果 LDO 输出短路保持很长时间、那么为了实现可靠运行、LDO 是否会进入关断模式、直到输出短路被移除?

谢谢、此致、

Surya Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    限制可能不是电流限制、而是热关断。  结至环境热阻为63.4 C/W 或47.7 C/W、具体取决于您使用的封装。  在 LDO 电压为10V 且电流限制为300mA 时、整个器件的功率耗散为3W。  3W * 63.4 C/W = 190.2 C 上升、3W * 47.7 C/W = 143.1 C 上升。  如果您在室温(25°C)下运行、这两种情况都会使您的热关断温度超过150°C。  因此、在几十毫秒的时间后、器件将进入热关断状态、关闭状态、然后在一小段时间冷却下来后、器件将重新导通至电流限值(然后再次进入热关断状态)。  此过程将重复、直至输出端的短路被移除。

    您的15V 电源只能提供200mA 电流。  如果输入电源不能提供300mA 的拉电流、则输入电源会限制流向 LDO 的电流。  如果您使用的是 DGN 封装(63.4 C/W 热阻)、那么即使在环境温度下、您也可能会进入热关断状态、如上所述。  

    如果您使用的是 DRB 封装、则可能无法进入热关断模式、但 LDO 电流限制将保持、直到短路消失。

    谢谢、

    斯蒂芬