This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:ULN2003ADR Hfe & amp;VBE

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938999/uln2003a-uln2003adr-hfe-vbe

器件型号:ULN2003A

你(们)好  

请告诉我们 ULN2003ADR 的 Hfe。 ℃请告诉我们 ULN2003ADR 在-20℃~70 μ F 热条件下的 VBE  

谢谢

IZA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Izasawa-San、

    我们没有该器件的 Hfe 数据、但数据表上的图3和图8描述了输出电流与输入电流的关系。

    对于该器件、数据表中将导通电压描述为 V_I (on)、具体取决于集电极电流。 例如、当集电极电流为300mA 时、3V 足以打开器件。 该器件的不同版本具有不同的 V_I (on)电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmello、

    在   -20℃~70℃下,您能告诉我 ULN2003A 的最大 V_I (ON)。

      ℃在数据表中可以看到25 μ s 以下的最大 V_I (on),但 没有-20℃~℃70 μ s 的数据。

    此致、
    Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terada-San、

    我们没有 ULN2003A 的可用数据。