尊敬的 TI 团队:
我们使用的是 LP5024 IC、我们从以下链接获得了源代码、并且我们能够成功编译它。
现在、我们将尝试创建相同的系统类条目、以便从"/sys/class/led "访问 LED 单独颜色。 我们访问了以下链接、但没有帮助。 请编辑 DTSI 文件、以便我们可以为 SYS/CLASS/LED/中的每个 LED 创建单独的节点。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我还忘了提及、此新驱动程序依赖于多色框架、可在此处找到。
Dan、您好、感谢您的回复。
Dan、根据您的共享链接、我将使用您的驱动程序"LED-lp50xx.c"、因为我们的器件内核基于4.17、因此修复了依赖项、如下所示
led-class-multolor.c
led-class-multicolor.h
/include/dt-bindings/leds/common.h
/include/linux/leds.h
/include/linux/property.h
现在、驾驶员正在变得很新。
但仍然无法获取 sys/class/LED 条目:
下面是我正在使用的 dtsi 条目、并得到此错误、无论我添加了什么条目。
/# dmesg | grep lp50xx
[4.674694] lp50xx 2-0028:未找到2-0028电源电压、使用虚拟稳压器
[4.699646] lp50xx 2-0028:LED 寄存器错误:-22
[4.709583] lp50xx:2-0028探测器失败,错误-22
秘书长的报告
&i2c_2{
status ="ok";
QCOM、clk-freq-out =<100000>;
/* LP50XX LED 驱动器*/
led 控制器@28{
compatible ="ti、lp5024";
reg =<0x28>;
#address-cells =<1>;
#size-cells =<0>;
multi-led@cells =<0>
=<0>;颜色单元格=<0>=<1.reg =<0> ;
函数= LED_FUNC功能性 指示符;
LED-0{
颜色= ;
};
LED-1{
颜色= ;
};
LED-2{
颜色= ;
};
};
多 LED@2{
#address-cells =<1>;
#size-cells =<0>;
reg =<0x2>;
color = ;
函数= LED_FUNCK_STANDBY;
LED-3{
颜色= ;
};
LED-4 {
颜色= ;
};
LED-5 {
颜色= ;
};
};
};
};
请建议这些条目是否正确。
你好
尝试为每个 LED 条目添加 reg、如下所示
#address-cells =<1>;
#size-cells =<0>;
reg =<0>;
颜色= ;
函数= LED_FUNC功能性 指示符;
LED@0{
reg =<0>;
颜色= ;
};
LED@1{
reg =<1>;
颜色= ;
};
LED@2{
reg =<2>;
颜色= ;
};
可能需要更新 YAML
我正在使用的代码是针对5.10内核的分阶段代码
LED-controller@28{ #address-cells =<1>; #size-cells =<0>; compatible ="ti、lp5024"; reg =<0x28>; multi-led@0{ #address-cells =<1>; #size-cells =<0>; reg =<0>; color = ; 函数= LED_FUNC功能性; LED@0{ reg =<0>; 颜色= ; }; LED@1 { reg =<1>; 颜色= ; }; LED@2 { reg =<2>; 颜色= ; }; }; 多 LED@1{ #address-cells =<1>; #size-cells =<0>; reg =<0x1>; color = ; 函数= LED_FUNC功能性 充电; LED-0{ 颜色= ; }; LED-1{ 颜色= ; }; LED-2{ 颜色= ; }; }; 多 LED@2{ #address-cells =<1>; #size-cells =<0>; reg =<2 3 5>; color = ; 函数= LED_FUNCK_STANDBY; LED-6{ 颜色= ; }; LED-7 { 颜色= ; }; LED-8 { 颜色= ; }; }; 多 LED@4{ #address-cells =<1>; #size-cells =<0>; reg =<4>; color = ; 函数= LED_FUNC功能性_RAPON_LED; LED@12{ reg =<0x12>; 颜色= ; }; LED@13{ reg =<0x13>; 颜色= ; }; LED@14{ reg =<0x14>; 颜色= ; }; }; };