This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:在3.3V 固定输出电压下进行 LM25141-Q1稳定度测量?

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939886/lm25141-q1-lm25141-q1-stablity-measurement-with-3-3vout-fixed-application

器件型号:LM25141-Q1

大家好、

LM25141-Q1稳定性测量的推荐技术是什么、其中 Vout 为3.3V 固定电压(FB 连接到 VDDA)?

如何注入和测量环路响应?

Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、您需要断开从 Vout 到 FB 的布线并添加激励电阻器。 该电阻的值取决于激励振幅。 我通常使用10-50欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、在3.3V 输出电压/5V 输出电压的固定应用中、仍然必须添加外部 FB 路径、仅用于稳定性测量。

    我了解在完成稳定性测量后、应用可以返回到内部 FB 分压器(使外部 FB 分压器保持未组装左右)


    您能看到这种方法有什么问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    您需要反馈路径中的导通电阻器。

    不、我没有发现任何问题。