This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:是否可以使用 TPS53647和 CSD95490Q5MC 输出3.3V 电压?

Guru**** 2521300 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95490Q5MC, TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941550/tps53647-is-it-possible-to-output-3-3v-using-tps53647-and-csd95490q5mc

器件型号:TPS53647
主题中讨论的其他器件:CSD95490Q5MC

是否可以使用 TPS53647和 CSD95490Q5MC 输出3.3V 电压?
我被建议用作从 ODM 从12V 降至3.3V 的电路。
但是,根据 TPS53647的数据表,最大输出电压为2.5V。
是否可以使用 TPS53647和 CSD95490Q5MC 输出3.3V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 TPS53647。

    您可以在 VSP 上使用电阻分压器、以使 VSP 上的电压为2.5V、并具有2.5VBOOT。

    谢谢