This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:关闭后不会出现问题、也不会出现问题

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS561201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940544/lm5166-turn-off-and-doesn-t-come-back-without-powercycle

器件型号:LM5166
主题中讨论的其他器件:TPS561201

我遇到了类似的问题、即转换器在运行期间关闭、并且需要重启电源。

它配置为48V 至12V 降压(PFM 模式)、并在出现问题时提供大约0.5W 的功率

在"关断"期间、我注意到软启动电容器(CSS)的两端具有恒定500mV 电压。 在 SW 输出引脚上没有任何开关活动的迹象。 对先前有关此问题的调查有何解决办法,或请提出其他建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否共享原理图? 您是否有详细的"停机"波形?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路如下所示、遗憾的是、在转换器关闭时、我还无法捕获波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    以下是我的想法:

    在 PFM 模式下,最大输出能力为500mA,如果第二级的输出电流高于500mA,它将产生12V 的压降,导致在恒定功率下进行二次工作(例如5V 1A)。 因此,Vin 降额会使电流更大,从而使电流更大,因此它将下降到 TPS561201 VIN UVLO,然后尝试重新启动,但无法重新启动。

    这是我的假设、但如果这与问题不匹配、您可能需要查看软件的关断波形、了解导致问题的原因。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel

    感谢您的参与、但我认为这不是问题所在。

    在关断条件下、不会从48V 输入电源汲取电流。  它从正常的8到12mA 下降 到0mA。 EN 似乎< 0.6V (即硬关断)、但 EN 几乎为7V。

    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    移除第二个直流/直流转换器后、您能否检查是否会发生相同的情况?  

    软启动 Capcitor 值很奇怪、它是26nF、通常我们有22nF 或33nF 的值。

    谢谢