This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792EVM 上的 D3和 D7

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941451/bq25792-d3-and-d7-on-bq25792evm

器件型号:BQ25792

尊敬的 TI 团队:

对于工业应用、我需要使用 BQ25792管理紧急备用电源。

我的系统在系统输出2A (输入24V 至12V)和1.5A (最大)中使用 为4S3P 锂离子电池充电。

我在您的 BQ25792EMV 评估模块(文档 SLUUCB5、2020年6月)上看到、您使用的是数据表中未提供的两个肖特基二极管(D3和 D7)。

它们的用途是什么,它们是必不可少的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    高级产品 EVM (修订版 E1)具有非最终生产器件和非理想的电路板布局。  我们添加了这两个二极管、以提高此 EVM 的 IC 性能。  最终的 IC 采用推荐的布局、不需要这些二极管。  下周发布的最后一款 EVM 没有这些二极管。  我已附上最终 EVM 布局的 pdf。  请遵循该布局。  最终的 Rev A EVM 和 Rev E1布局之间的主要区别在于 SWX 布线以及 PMID 和 SYS 电容器的接地回路。  PMID 和 SYS 电容器需要对各自的引脚和 GND 引脚具有极低的阻抗(与 IC 层一样小、没有通孔)。  这意味着 SWX 走线需要经过 IC 下方的通路、然后到达电感器。

    e2e.ti.com/.../BMS034A_5F00_TIS_5F00_PCB.PDF

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jeff 的回复