This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:CR2032的化学 ID

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941343/bq35100-chem-id-of-cr2032

器件型号:BQ35100

大家好、

客户正在寻找 CR2032的化学 ID (Li/MnO2、3V 220mAh)、以便使用 BQ35100进行测试。 由于这种类型的电池很常见、他希望从 Chemistry (化学)选项卡下的列表中了解相应的化学 ID。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    如果化学 ID 不在数据库中、则必须为该电池创建新 ID。 我对数据库进行了快速检查、但它看起来还不像我们拥有的。

    对于该化学类型、拥有用于监测的准确化学 ID 非常重要、我建议现在使用具有化学 ID 的电池、直到我们可以为 CR2032使用化学 ID。

    此致、

    Wyatt Keller