This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:其 CMTI 问题及相关问题

Guru**** 2518860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941381/ucc27714-question-of-its-cmti-and-related-issue

器件型号:UCC27714

在 UCC27714数据表第4页、我可以看到 DVHS/dt 最大值等于50V/ns、  我想问一下它的 CMTI 相关问题:

a) CMTI 和压摆率之间有何差异、它们是指不同的对象?

b) 如何改善特定芯片中的 CMTI、是否可以添加一些滤波器来降低 MOSFET 开关噪声?

c) CMTI 与芯片中的传播延迟是否有关系,如果有,关系如何?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    CMTI 和 dV/dt 压摆率指的是通常与浮动高侧驱动器 dV/dt 能力相关的相同机制或参数、其中驱动器将保持预期的输入到驱动器输出响应。 特别应用于隔离式驱动 器的 CMTI 的宽泛定义可能包括 CMTI 或驱动器输出控制的压摆率能力或驱动器通道间功能。 但是对于单片半桥驱动器、此技术规格与相对于低电压控制和接地的高侧驱动器引脚相关。

    TI 有关于 CMTI 的大量信息、通常涉及隔离式驱动器。 可在此处找到一个应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/slua909/slua909.pdf?ts=1600350144216&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    对于问题 B、CMTI 或 dV/dt 最大参数是 IC 引脚上指定的 IC 功能的特定保证限制。 提高给定应用抗扰度的几种方法是采取措施降低 IC 引脚上的 CMTI 或 dV/dt。 常见的方法是优化栅极驱动电阻、以限制动力总成开关节点 dV/dt (通常在上升沿)、并添加缓冲器以降低 dV/dt 和振铃。

    对于给定的芯片或 IC、如果在 IC 限制范围内、则应用的 CMTI 不应影响传播延迟。 但是、为了实现目标 CMTI 或传播延迟规格、IC 设计可能会在传播延迟方面进行一些折衷。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、