This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24093:BQ24093 PG 引脚

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941480/bq24093-bq24093-pg-pin

器件型号:BQ24093

你(们)好

我的客户设计了原理图、想知道 PG 引脚是否可以连接到1.8V 和 OUT

请帮助检查随附的原理图

e2e.ti.com/.../QHY003_5F00_Mainboard_5F00_SCH_5F00_V1_2D00_0916.pdf

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    PG 是最大额定电压为7V 的漏极开路、这是可以的。  

    最棒的