This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3530SW-Linux:内核启动时 Linux 驱动程序出错

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939389/lm3530sw-linux-linux-driver-had-an-error-when-kernel-start-up

器件型号:LM3530SW-Linux
主题中讨论的其他器件:LM3530

您好!

我的客户正在将 LM3530的 Linux 驱动程序部署到 Linux4.14.98中。

器件驱动程序在内核配置中定义、并在器件树中描述 LM3530、如下所示。 但内核启动时在 lm3530_probe 中发生错误。

以下是器件树和错误的描述。

设备树的描述是否错误?

请您检查一下并给我建议吗?

 

------------------------------------------

lm3530:lm3530-led@38{

       兼容="ti、lm3530-led";

       reg =<0x38>;

};

------------------------------------------

错误:lm3530-led 2-0038:需要平台数据

他们有两个系统使用 Linux4.14和 Linux4.19、客户希望解决这两个问题。

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这是一个旧器件、我需要一些时间与负责该器件的工程师联系以获得帮助。

    BR、

    Robin