请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61165 尊敬的 TI 团队:
我们在项目中使用 TPS61165来控制 LCD 背光、需要45-60mA 的电流。
我的设计规格如下、
输入电压= 12V (固定)
输出=最小17 - 19V、具有45-60mA 额定电流。
当我们在输入部分施加12V 电压时、我们将在 LEDA 和 GND 之间获得唯一的11.7V 电压。 原理图如下图所示、
请提出同样的建议。