主题中讨论的其他器件:LMR14050、 LM61460-Q1
大家好 、
我 的客户 现在 使用 LMR14050将12V 转换为3.375V。 LMR14050中的负载点(POL)为 BUCK 和 PMIC、这意味着 LMR14050有两个负载、BUCK 和 PMIC。
LMR14050的输出电流 为2.67A (RMS)、1.8-4.23A (峰-峰值)
客户目标噪声需要低于 输出电压的3%(范围20M 带宽)和5%(范围250m 带宽)、因此值如下:101.25mVpp 和168.75mVpp。
但是,客户的测试结果是 :211/182.7>101和 251.2/221.9>168。
在测试以获得结果时、客户测试 LMR14050的输出、使用交流耦合、并使用 示波器的3分钟后电热功能 来获取 负载(POL1和 POL2)满时的噪声值。
客户还 使用 标准 测试 方法:探头 和 接地环。
噪声结果似乎远高于目标值。 我可以征求一些建议吗?
这是 SCH.e2e.ti.com/.../LMR14050.pdf
电源网络 |
电压(V) |
测试点 |
目标噪声<3%(mVpp) 20MHz |
目标噪声<5%(mVpp) 250MHz |
噪声/mVpp 20MHz |
噪声/mVpp 250MHz |
|||
最小 |
是的 |
最大 |
|||||||
VPH_PWR (U501)降压 |
3.13. |
3.375 |
3.47. |
C504 |
3.375*3%=101.25 |
3.375*5%=168.75 |
2191>101 |
251.2>168 |
POL1 |
VPH_PWR (U4) PMIC |
3.13. |
3.375 |
3.47. |
C48. |
3.375*3%=101.25 |
3.375*5%=168.75 |
182.7>101 |
241.9>168 |
POL 2. |