This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:噪声问题

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050, LM61460-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940739/lmr14050-q1-noise-issue

器件型号:LMR14050-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14050LM61460-Q1

大家好 、

我 的客户 现在 使用 LMR14050将12V 转换为3.375V。 LMR14050中的负载点(POL)为 BUCK 和 PMIC、这意味着 LMR14050有两个负载、BUCK 和 PMIC。

    LMR14050的输出电流 为2.67A (RMS)、1.8-4.23A (峰-峰值)

客户目标噪声需要低于  输出电压的3%(范围20M 带宽)和5%(范围250m 带宽)、因此值如下:101.25mVpp 和168.75mVpp。

但是,客户的测试结果是 :211/182.7>101和 251.2/221.9>168。

在测试以获得结果时、客户测试 LMR14050的输出、使用交流耦合、并使用 示波器的3分钟后电热功能  来获取   负载(POL1和 POL2)满时的噪声值。

 客户还 使用  标准 测试 方法:探头 和 接地环。

噪声结果似乎远高于目标值。 我可以征求一些建议吗?

这是 SCH.e2e.ti.com/.../LMR14050.pdf

电源网络

电压(V)

测试点

目标噪声<3%(mVpp)

20MHz

目标噪声<5%(mVpp)

250MHz

噪声/mVpp

20MHz

噪声/mVpp

250MHz

最小

是的

最大

VPH_PWR (U501)降压

3.13.

3.375

3.47.

C504

3.375*3%=101.25

3.375*5%=168.75

2191>101

251.2>168

POL1

VPH_PWR (U4) PMIC

3.13.

3.375

3.47.

C48.

3.375*3%=101.25

3.375*5%=168.75

182.7>101

241.9>168

POL 2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    您能显示纹波吗? 以及客户如何测试它以及布局。

    我认为 Vo 耦合的 dv/dt 更高、纹波更大、与布局相关、客户可以将自举电阻器替换为10欧姆-49.9欧姆、以查看任何改进。 添加启动电阻器可能会使芯片温度升高。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Daniel、您好!

    感谢您的回复。

    这里是来自2 POL 的纹波。

    第一个是 VPH_PWR@C48噪声;第二个是 VPH_PWR@C504噪声。

    我将询问客户是否可以提供布局。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    这是布局文件。

    e2e.ti.com/.../14050.brd

    这 是 SCH:

    e2e.ti.com/.../0383.LMR14050.pdf

    下面是   测试 工具:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    根据客户反馈、更新有关添加引导分辨率的最新测试、没有任何改进。

         R4073    0 Ω 更改为10 Ω(0402 1%):VPH_PWR 噪声(Pk-Pk):228mV

                        0欧姆 更改为 33欧姆(0402 1%):VPH_PWR 噪声(Pk-Pk):252mV

                        0欧姆 更改为 47欧姆(0402 1%):VPH_PWR 噪声(Pk-Pk):232mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    以2.1Mhz 运行的客户使用了扩频器件。 您可以将纹波的波形扩展1us/div、查看任何高频噪声、如果没有高频噪声、客户可以更改为 LMR14050S 以查看它是否由其展频功能产生。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我将要求客户更改非 SS 版本。 但是、当查看 LMR14050负载瞬态时、纹波也接近200mVpp。

    根据客户反馈、负载瞬态时会产生噪声。 因此、我恐怕这是 LMR14050的负载瞬态性能...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想让客户更改为 LM61460-Q1。

    对于更好的负载瞬态、您还有其他建议(36V/5A/Q1)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    如前所述、请让客户添加具有更多 CAP 的 CFF、以查看任何改进。

    谢谢