This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2803-Q1:隔离型反激式转换器故障排除

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940419/ucc2803-q1-troubleshooting-isolated-flyback-converter

器件型号:UCC2803-Q1

您好!

我们基于 UCC2803并 基于 WEBench 的输入设计了隔离型反激式转换器。  

但是、我们在启动硬件时面临很多问题。 我要在这里连接我们的设计。 问题是我没有获得正确的栅极驱动。 您认为我们哪里出错了。 请建议。

e2e.ti.com/.../2402.15V-converter.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找连接 heree2e.ti.com/.../90ohm-load-output.pdfe2e.ti.com/.../feedback-pin.pdfe2e.ti.com/.../Load_5F00_Gate_5F00_Drive.pdfe2e.ti.com/.../No_5F00_Load_5F00_Gate_5F00_Drive.pdfe2e.ti.com/.../No_5F00_Load_5F00_Output.pdfe2e.ti.com/.../Ref_5F00_Pin.pdf 的栅极驱动、输出和反馈引脚处的波形快照 以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在每个波形上指定您在电路中进行测量的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    请将波形与随附的原理图相关联。

    我将在波形中标记原理图参考点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    有关此问题的任何更新。

    请尽快帮我解决问题。

    等待您的快速支持。

    谢谢、

    Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将 C24更改为100nF、将 R34更改为1k、然后测试和测量 相同的波形以查看任何改进?