This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:小容量锂聚合物电池的充电电流(200mA ~ 300mA)

Guru**** 2536790 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937391/bq51050b-charging-current-for-small-capacity-lipo-battery-200ma-300ma

器件型号:BQ51050B

尊敬的先生/女士:

我的客户考虑使用 BQ51050B、因为它具有 Qi 接收器和充电器功能。

但我担心充电电流。

数据表中的最小充电电流为500mA、产品中的电池将为200mA 或300mA 锂聚合物、客户希望将充电电流设置为0.9C。 是否有任何方法可以将充电电流设置为低于200mA 或300mA?

或者、您能否推荐具有 Qi 接收器和充电器功能并可将充电电流设置为低于200mA 或300mA 的另一个器件?

谢谢、
YY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、YY、

    BQ51050B 可支持更低的充电电流、同时降低电流调节和端接电流的精度。  200mA 至300mA 范围内的电流调节正常。  但由于精度下降、低于30mA 的端接很困难。 这是我们唯一一款具有集成式 RX +充电器的解决方案。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick Brylski、

    感谢您的支持。

    此致、

    YY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我也有同样的问题、因为我想使用200mAh 锂聚合物电池、并以大约130mA 的电流为其充电。 我是否可以询问您是否使用了 BQ510050B 或您是否采用了其他解决方案?

    此致、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Antonio

    同样的注意事项也适用。  充电终止电流应设置为高于30mA、 130mA 时的充电精度将更低。