This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54232:TPS54232设计问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938542/tps54232-tps54232-design-issue

器件型号:TPS54232

尊敬的先生:

我们的一位客户将 TI 的 TPS54232用于主电源。 输入12V、输出3.8V @ 2A。 下图显示了我们的客户设计。  

我使用 WEBENCH 工具进行设计。 显示了一些不同的设置。 您能帮助检查客户的设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      您可以尝试使用 PSpice 仿真模拟客户的设计、以快速评估其是否起作用。

    此致

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在另一个主题中回答了这个问题、我想在这里结束。 如果您有其他问题、请随时告诉我。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.对于 R33/R34 、我很喜欢。 它们的值基于我们客户需要的外部启动/停止值。 对于电流设置、Vstart 约为10V、UVLO 迟滞电压约为0.7V。 可以使用这2个 Valuse 电阻器。

    2. C63用于调整软启动时间。 0.01uF 表示4ms 软启动时间。

    kΩ。请选择 R51约为10k Ω、如果值过高、则稳压器更容易受到来自的噪声和电压误差的影响
    VSENSE 输入电流很明显。

    对于电感值、电感值越大、交流电流越低、输出电压纹波越低、而电感值越小
    增加交流电流和输出电压纹波。 可以使用更大的电感器来降低这里的输出纹波。 但需要优化补偿环路。

    如更改 R45=59K、C49=470pF、C50=6.8pf。 您也可以从 Webench 获取值。 此外、您还可以在"系统信息"下的 Webench 中获得相位裕度和交叉频率

    此致、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  

    TI 是否有 TPS54232的高温可靠性报告? 高温:85度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您说什么是"高温可靠性报告"? 认证报告或器件递增电气特性。 报告?

    BRS、

    年轻