This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:使用两个 bq76952 IC#39;s 的24s 电池组

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76930, TIDA-01093, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941425/bq76952-24s-battery-pack-using-two-bq76952-ic-s

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ76930TIDA-01093BQ76942

你好

我们能否以菊花链形式将两个 BQ76952连接在一起以形成一个24S 电池组?  

我们是否可以采用与 TIDA-01093相同的参考设计、该设计是为20节串联电池使用两个 BQ76930和/或高侧 FET 而设计的、并在两个 IC 之间完全隔离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjan、
    感谢您关注 BQ76952。
    BQ76952上没有堆叠接口(因此没有菊花链)
    2.是的、您可以使用参考设计 TIDA-01093中所述的相同方法 来堆栈2 BQ76952 (对于20S 项目、也可以使用 BQ76942)。