This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2511-Q1:TPS2511-Q1 ESD 额定值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2511-Q1, TPS2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940909/tps2511-q1-tps2511-q1-esd-rating

器件型号:TPS2511-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2511、Strike

尊敬的先生:

我的客户已针对 USB 连接器的 DP (6引脚)、DM (7引脚)线路测试了5KV ESD 触点。

所有经过5/5测试的样本均已死亡。 但引脚6和7的额定电压为7.5KV。

您能否详细解释此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道5KV ESD 测试的测试设置, 是使用 IEC61000-4-2还是 HBM?  

    请注意、这两个标准有很大不同、测试方法也不同。 TPS2511-Q1仅支持7.5KV HBM 电平、但不支持 IEC61000-4-2标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael。

    感谢您的快速回复。

    我的客户正在使用 Onyx 30的 ESD 枪。

    e2e.ti.com/.../onyx_2D00_30_2D00_kv_2D00_esd_2D00_gun.pdf

    如何设置测试 HBM。 您能告诉我测试方法吗?

     IEC61000-4-2或 HBM 有何不同? 您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    HBM 和 IEC 61000-4-2标准之间存在几个显而易见的差异。 如果您使用 IEC 标准来测试 TPS2511,即使您说测试电压为5KV,它也会失败。在相同的5KV 中,IEC 可能会为 TPS2511创建10A,而与 HBM 相比,它只产生大约3A 的能量。 我没有针对 IEC 或 HBM 设置 ESD 枪的经验,您可以咨询您的 ESD 枪供应商。  

    除了 ESD 枪式设置外、在测试板中焊接长电缆进行测试、该长电缆将产生与 TPS2511-Q1等效的电感。 我建议您直接测试 USB 端口、或者使用更短、更强的导线进行此测试。  

    最重要的差异如下:

    •在电压冲击期间释放的电流量和 I2 R 功率

    •电压冲击的上升时间

    •测试中重复的电压冲击次数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我附加了我在内部搜索的链接,我认为本资料将帮助您了解 HBM 和 IEC 之间的差异

    e2e.ti.com/.../Human_2D00_Body_2D00_Model_2D00_vs_2D00_IEC_2D00_61000_2D00_4_2D00_2.pdf