This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:启动问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, CSD19536KTT, LM747

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939540/lm5066i-start-up-problem

器件型号:LM5066I
主题中讨论的其他器件: CSD19536KTTLM747

大家好、我一直在调试 LM5066i 的启动问题。 栅极引脚启动时似乎很困难、到目前为止我无法找出原因。 PSpice 刺激显示预期结果、但遗憾的是物理电路并非如此。 只要 VIN 介于 UVLO 和 OVLO 之间、VOUT 似乎卡在4.1V、而栅极卡在7.2V


我选择的 MOSFET 是 CSD19536KTT。 下面是示波器屏幕截图和设计摘要。 如果有任何线索、我们将不胜感激。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您能否以附件的形式共享设计计算器和原理图。 输出端的负载是多少(Cout +任何其他负载和负载类型) ?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    下面是计算表。 我将 LM5066I 整合到电池适配器中、负载主要是电阻性负载。 我的猜测是、0.52ms 处的故障时序对于 MOSFET 而言是否太短?

    e2e.ti.com/.../LM5066I_5F00_CSD19536KTT.XLSX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    设计表看起来不错。  

    您是否能够仅使用 Cout 负载启动?

    您能否将上述测试波形与输入电流信息共享  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    非常感谢你的帮助。 我一直在深入探讨这个问题、发现启动断续模式的根本原因是电源故障。 换掉电源后、自动切断与恢复功能。

    也就是说、栅极电压仍然很低、只要我处于 UVLO (11V)和 OLVO (17V)范围内、栅极引脚将处于7.12V、VOUT 卡在3.84V。

    下面是示波器和原理图的屏幕截图。 在未连接负载的情况下、COUT 总计为2720uF。 TP3在14V 下测量、与 VIN 相同。

    我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您能否将上述测试波形与输入电流信息和计时器电压共享

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    目前、我没有合适的设备来精确地利用我的示波器绘制电流迹线。 话虽如此、我确实测量了两个万用表上的电流、两个万用表都报告了标称值为15.44mA 的最大电流@ 33.75mA (两者在输出端无负载)。

    下面是计时器/门/Vout 布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    抱歉。 我们需要实际的电流信息来了解该问题。 感谢您的支持。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解并感谢他们的帮助。 刚刚订购了一些工具、稍后将更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jonathan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我有一个电流钳位。 钳位设置为1mV/10mA、I meased、结果如下:

    有趣的是、当电流为峰值时、栅极电压饱和。 仅使用 LM747和 LM5066I 焊接了新的 PCB、就像上面的原理图一样、未连接 COUT 或负载、问题仍然存在。 真的不知道我在哪里转弯了。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jonathan。

    当 GATE =~7V 时、电流会突然上升的原因是什么? 连接了什么负载? 负载类型和值?

    您的原理图中 Q9的器件型号是多少?

    器件是否能够在无任何 Cout 的情况下以空载方式加电?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我尝试使用 LM747 和 LM5066I ( 与上面的原理图完全相同)、而没有连接 COUT 或负载、但问题仍然存在。 对所有网进行三重检查、没有短路、因此我真的不知道我在哪里转弯。  

    Q9是一款基于半 BJT MMBT5401LT3G 的产品。

    3.是的、器件能够在空载且无 COUT 的情况下加电。 栅极仍卡在7V、VOUT 为4.1V。

    不确定如果我移除整个 dv/dt 启动(Q9、R30、D4、C19)会发生什么情况。 我可以尝试一下、除非你找到了其他东西。

    我已经很长时间了、一直在为这个问题划上头、非常感谢您的帮助 Rakesh。

    JR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jonathan、

    请尝试以下操作。

    1.删除整个 dv/dt 启动(Q9、R30、D4、C19)并检查栅极电压

    2.断开从控制器到 MOSFET 的栅极路径并旁路 Q8、然后 检查控制器侧的栅极电压。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、  

    我尝试删除了整个 dv/dt 设置、问题消失了。 真的想知道我在那个部分做了什么错了。