This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138FW-PSFB:UCD3138-PSFB EVM 空载和死载问题

Guru**** 673890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938935/ucd3138fw-psfb-ucd3138-psfb-evm-no-load-and-dead-load-problems

器件型号:UCD3138FW-PSFB

你好

我最近测试了 UCD3138-PSFB EVM、发现了两个问题:

1.当开发板卸载并稍微加载时,初级开关管的相移角差别很大。 当没有负载时、相移角度较大。 在轻负载和满载条件下、相移角很小、差异也不大。

为什么会这样呢?

2.如果开发板上的死区负载被移除、输出电压将会漂移。

为什么必须添加20mA 死区负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zoujiangyilang、

    轻负载时、SR 关闭。 功率级进入 DCM 模式、因此相移角度较大、有时 DPWM 处于打开或关闭状态。 输出纹波更大。 EAP2上有偏移、您能否测量 功率级禁用时的电压偏移量。

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean。

    先前的问题已得到解决。 我现在有另一个问题。 现象是:
    该电路方框图与开发板类似、如下所示:

    1.在开环肖特基整流的情况下,原型可以正常启动;

    2.在开环同步的情况下,原型可以正常启动;

    3.在闭环肖特基整流的情况下,原型可以正常启动;

    4.在闭环同步整流的情况下,如果负载为1A 和1A,则原型可以正常工作。 输出电流大于5A 后、同步整流开启。

    但当原型直接从5A 负载启动时、与次级同步整流器并联的肖特基二极管将损坏。 启动瞬态波形如下:

    在这个启动过程中、当 Vo 达到设定的28V 值时、同步整流驱动被打开。 电路工作20ms 后异常。 20ms 驱动波形分为三种状态、如图1、2和3所示。

    波形的第一部分如下、蓝色同步整流驱动波以及黄色和绿色初级下行光管驱动波的时序正常;


    波形的第二部分如下所示。 蓝色同步整流驱动波和黄色和绿色初级筒向下驱动波的时序异常;


    波形的第三部分如下、蓝色同步整流驱动波和黄色初级下行管驱动波的时序被分解;

    我仿真了开发板来设计硬件和软件。 在硬件方面、我进行了两项更改:

    1.消除 ORing 控制电路;
    2.将主电路的初级电路由前导型改为滞后型,即将谐振电感器和钳位二极管的位置移到另一个桥臂上;

    在软件方面,没有作出重大改动。


    我不知道为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 system_defines.h 中、是否可以进行以下更改?

    更改:#define PCM_BLANK  (30)  

    更改为 :#define PCM_BLANK  (200)  

    请告诉我它是否有用。

    谢谢、
    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、让我试一下。

    昨天、我将同步整流信号延迟1秒、然后将其打开。

    原型可通过重负载和闭环方式启动。

    我怀疑它可能会由于激活时的干扰信号而导致3138错误保护。

    我不知道你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sean

    我尝试将 PCM_BLANK 增加到100ns 和150ns、可以启动原型、波形如下:

    在上图中、蓝色是驱动 PWM 的次级同步整流、红色是输出电压 Vo 的波形。

    可以启动原型、但 Vo 仍具有大约100ms 的抖动。

    我不知道这是为什么? 空白是否不够大? 当射线管先前烧断时、Vo 正在振荡。

    上图中的蓝色波形是初级峰值电流采样波形 Ipri。

    与开发板相比、波形抖动严重、Ipri 的三角形不明显、斜率较低。

    我不知道如何改进这一 Ipri。 我可以在软件中增加斜率补偿来增加 Ipri 的斜率吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该消隐值可以增加多少? 对电路有任何不良影响吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开发板上是否未添加此外部硬件斜率补偿电路、但添加了大约100mV 的直流电平?

    斜率补偿是否由软件补偿? 如何修改软件以增加斜率补偿斜率?