This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407L:当 Duty=100%@N=7时、每通道的最大电流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937786/tpl7407l-maximum-current-per-channel-when-duty-100-n-7

器件型号:TPL7407L

大家好、

我对 TPL7407L 有疑问。

如图所示。 数据表的第8部分。
当 Duty=100%@N=7时、每通道的最大电流值是多少?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山

    在100%占空比下、7通道的最大电流略高于0.15A @ 70C。

    我认为使用0.15A 是可以接受的、因为70C 时的限值是可以接受的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、

    感谢你的答复。

    我可以确认它超过150mA。
    我想知道的是确切的值。 您知道它的价值吗?

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山

    具体值将取决于环境温度。 对于此温度为70C 的封装、请坚持使用150mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、

    感谢你的答复。

    请在图3 ~ 8的图中说明输出电压的情况。
    我想知道、150mA @ N = 7实际上是否可行。

    例如

     输出电压= 5V
     输出电流= 150mA
     N = 7

     总功率= 5.25W + IC 功率

    70℃时允许的功率耗散为0.48W (TSSOP)、这大大超过了 Tj 125℃。
    在上述条件下、它无法运行。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石田山

    您的功率计算假设 FET 上的所有5V 电压都将下降。

    当低侧开关打开时、它将浮动输出节点连接到 GND。 这并不一定意味着 FET 上的电压将下降5V、因为当 NMOS 导通时、电阻较低。  

    为了获得正确的功率耗散、您必须使用图1中的 V_OL 图(这是器件导通时漏源极之间的电压)。 在70C、电流为150mA 时、V_OL 小于0.4V (I 将舍入到0.4V)。

    总功率为:P= 7* 150mA * 0.4V = 0.42W。

    这小于 TSSOP 的0.48W 限制、因此 TPL7407L 可以在所有7个通道上保持150mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Shreyas San、


    感谢你的答复。
    我有误解。 我知道您的答案是正确的。


    此致、
    石田山