This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 负直流/直流转换器

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61170, LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939366/negative-to-negative-dc-dc

主题中讨论的其他器件:TPS61170LM5001

我们必须按照 以下说明设计负直流/直流转换器

输入电压:  -15 至-30V 直流

输出电压:  -15V、50mA

请向我推荐符合上述要求的任何 IC 或设计。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 A.S Bhushan:

    感谢您提出问题。

    我认为 TPS61170可能是适合此应用的好解决方案。

    篇文章 讨论了如何将 TPS61170设计为负输入至负输出转换器。  

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 A.S.Bhushan:

    由于输入电压可能高达-30V、因此您需要选择输入电压高于30V 的器件、例如 LM5001。 该电路与 Garrett 建议的文章类似。