This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:内部输出对地短路

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939915/tps563201-output-shorted-to-ground-internally

器件型号:TPS563201

大家好、

你好。

我们的客户 在其使用 TPS563201DDCR 的新构建电路板上遇到了多个故障、其中输出在内部短接至地。 他们希望查看他们的布局。 他们只向我们提供了随附的文件。 这足够了吗?

谢谢!

Arte2e.ti.com/.../TI_5F00_Case_5F00_CS0277357_2D00_2.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    什么‘s 故障 Vin/Vout/Iout 条件?您是指 SW 接地短路还是 VIN 接地短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    感谢您的快速响应!

    我将引导客户使用此主题、以便他能够解释芯片故障场景。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincent、您好、是的、输出是内部短路接地、我们现在已经在3个单元上看到过这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bill  

      您能否确认输出对地短路是在 SW 引脚和 GND 之间测量的、还是在 Vout 和接地之间测量的?

    此致、

    Gerold

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您附加的图像也没有通过。 请重新连接吗?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    布局不好、应将输入电容器放置在 VIN 引脚和 PGND 引脚之间、但现在距离很远、这将导致 VIN/SW 尖峰较高。 如果尖峰足够高、则可能会损坏 IC。

    建议您按照 EVM/数据表指南优化布局。 还建议您上传原理图以供查看。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于所有3个单元、在器件从电路板上移除的情况下、引脚1 (GND)短接至引脚2 (SW)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您遇到的故障情况对分析更有帮助、Vin/Vout/Loading...

    到目前为止、损坏可能与输入电容器布局不良相关。

    必须更新布局。

    • 12Vin、带铜平面。
    • 输入电容(C51?) 应尽可能靠近铜平面放置 VIN/GND 引脚。

    您还可以上传原理图进行审阅吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、上传失败、请使用附件重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_Case_5F00_CS0277357_5F00_4.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、原理图看起来不错、建议像数据表图19中的 C4那样保留 CFF。 因此、可能原因是布局不良。

    建议您尝试按照 TI EVM 重复此问题并优化布局、并使用相同的重复测试方法重新检查此问题。

    裕昌