This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:脉冲跳跃条件

Guru**** 2390815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940831/tps54331-the-condition-of-pulse-skip

器件型号:TPS54331

大家好、团队、

 

您能告诉我们跳过切换时的情况吗?

 

客户了解、如果峰值电感器电流低于160mA、TPS54331将进入脉冲跳跃模式。

但它们无法确定将跳过多少个脉冲。

 

例如,如果在1.76us (=1/570kHz)下一个周期的导通时间为100us,则高侧 SW 在导通时间为1us 时保持导通,如果 IL 超过160mA,高侧 SW 将在2.76us (1.76us+1us)时关闭?

还是指定了跳过计数?

 

他们尝试通过 WEBENCH 确认操作、但看到了以下情况下的错误。

-输入电压:23V-25V

输出电压:2V

-输出电流:低于0.05A

 

该错误是由 WEBENCH 的限制导致的?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    没有要计算的跳过脉冲数…此处显示了 Eco 模式的工作原理。

    随着输出负载电流降低、每个开关周期所需的峰值电流都会减小、COMP 引脚电压会由闭环系统中的误差放大器降低。 要进入 Eco-modeTm运行,所需的全部条件是转换器处于稳定状态,COMP 引脚电压降至标称值0.5V。 发生这种情况时、COMP 引脚电压钳位在0.5V、高侧 FET 被禁止开关、器件进入低功耗睡眠模式。 在睡眠模式下、该器件仅消耗110uA (典型值)的静态电流。 由于器件未进行开关、因此输出电压将开始衰减、因为从输出电容器消耗能量来提供负载电流。 随着输出电压的降低,控制环路将感应 VSENSE 上的电压下降,并开始将 COMP 引脚驱动至高于 Eco-modeTm阈值电压。 此时、器件将离开睡眠模式并恢复开关、将输出充电回所需的输出电压电平。 输出充电后、峰值电流需求将降低、COMP 引脚电压将开始下降至0.5V。当 COMP 引脚电压达到该点时、器件将停止开关并再次进入睡眠模式。

    因此 Eco-modeTm包含两种状态:输出放电的低功耗睡眠模式和输出再充电的周期切换。 效率的提高是由于在 Eco-modeTm运行的睡眠时间部分缺少开关损耗和低静态电流。

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tahar、

     

    感谢您对 Eco Mode 的友好解释。

    请让我确保以下内容。

     

    --Eco 模式是否在软件循环中以570kHz 运行? 这意味着运行就像迟滞控制一样?

    -您是否可以建议进入 Eco-mode 的阈值?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    第一个问题:

    是的、在非睡眠模式下、器件以正常频率进行开关、此时输出会重新充电。

     

    第二个问题:

    通常为160mA。 如上所述、当峰值电感器电流低于160mA (典型值)时、COMP 引脚电压降至0.5V (典型值)、器件进入 Eco-mode。 因此,Eco-modeTm启动时的负载电流将从峰值开关电流降低½ μ A,即电感电流峰峰值。

     

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tahar、

     

    在 Eco-mode 或脉冲跳跃模式下,如果导通时间为1us,导通时间本身在开关频率中固定为570kHz,高侧 SW 将在 VSENSE 检测到的下一个开关周期打开?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、  

    我不确定1us 导通时间意味着什么、这是一个占空比取决于 VIN 和 VOUT 的降压转换器。 该器件的最大占空比为91%。 一旦输出电压降低、H-FET 将导通。 控制环路将感测 VSENSE 上下降的电压、并开始将 COMP 引脚驱动至高于 Eco-mode 阈值电压。 此时、器 件将离开睡眠模式并恢复开关、通过高侧 FET 将输出充电回所需的输出电压电平。   

    谢谢

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tahar、

     

    请让我再次确保 Eco-mode 的行为。

     

    -       Eco-mode 迟滞控制或 TPS54331的周期是否仍然为570kHz?

    -       如果 TPS54331的周期为570kHz,那么在下面的情况下 TPS54331如何工作以进行开关操作?

     

    -       如果 TPS54331进入睡眠模式、这意味着 Eco-mode、我认为它会运行滞后控制。

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 是的、在某种程度上、当再次超过 Eco-mod 阈值时、误差放大器需要一些时间来强制 COMP 引脚电压高于钳位电压、并允许恢复切换。 这是 Eco 模式的一个回馈、Eco 模式下的瞬态响应性能比无 ECO 模式运行更差、因为它不会立即响应负载阶跃和输出电压下冲。
    • 该器件允许下一个周期在570KHz 下启动新的开关周期。