This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:低输出电压

Guru**** 2506905 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941043/ucc28911-low-output-voltage

器件型号:UCC28911

您好!

我的客户正在考虑使用 UCC28911、因为他们需要小型解决方案。

条件如下;

VIN=AC100V

VOUT=2V

Iout=600mA

您认为 UCC28911可以输出2V 电压吗?

如果不是、导致电压下限的原因是什么?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    感谢您对该部件的关注。

    我已将帖子分配给合适的人员、您应该能够快速收到反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    UCC28911可以支持2V 输出电压,我看不到任何限制。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning - San、

    感谢您的回答。

    我还有一个问题。

    较低输出电压设置时、负点是什么?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    "较低输出电压设置时的负点是什么"的含义是什么?

    您是指如何设置输出电压?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning - San、

    很抱歉、我的疑问含糊不清。

    我想知道较低输出电压设置时的缺点。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    UCC28911是一款初级侧调节控制器。 次级侧与初级侧之间不需要反馈环路。

    因此、我在 您的应用中看不到一些缺点。

    谢谢。