This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:VIN >4.8V 需要从 Vin 到 Vout 的二极管、这是否会干扰真正的断开功能

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941291/tps61022-vin-4-8v-requires-diode-from-vin-to-vout-does-this-interfere-with-the-true-disconnect-feature

器件型号:TPS61022

您好!

如果在 VIN > 4.8V 的应用中将二极管从 Vin 放置到 Vout、这是否有效地绕过器件的真正断开功能?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    是的。 在关断期间、功率将从 Vin 流过二极管到 Vout。