This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616:不存在电源适配器的情况下的 VREG LDO 负载电流

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941338/bq24616-vreg-ldo-load-currents-with-no-power-adapter-present

器件型号:BQ24616

在电池连接到 BQ24616但未连接输入电源适配器的情况下、VREG LDO 是否处于活动状态且电压为3.3V?

该问题涉及可能连接到 VREG 的各种电阻分压器中的负载电流。

例如、在"典型"数据表设计中、温度传感器有一个电阻分压器。 其串联 R 约为10K。 这将消耗330uA 的电流、远高于规定的关断电流(最大5uA)。

我假设在该配置中、VREG 未处于活动状态。 但是、我无法从数据表中判断情况是否如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

      3.3V VREF LDO 的输入为 VCC,VCC>VUVLO。 在连接电池的情况下、芯片的 VCC 仍将受电、因为有一条通过 HSFET 体二极管到达 VCC 的路径。 因此 VCC = VBAT -正向压降 HSFET 体二极管。  由于 VREF LDO 处于开启状态、它可以提供高达35mA 的负载。

    如果电池深度放电、并且 VBAT - Vfwd < Vuvlo、则 VREF LDO 将处于非活动状态。