请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24616 在电池连接到 BQ24616但未连接输入电源适配器的情况下、VREG LDO 是否处于活动状态且电压为3.3V?
该问题涉及可能连接到 VREG 的各种电阻分压器中的负载电流。
例如、在"典型"数据表设计中、温度传感器有一个电阻分压器。 其串联 R 约为10K。 这将消耗330uA 的电流、远高于规定的关断电流(最大5uA)。
我假设在该配置中、VREG 未处于活动状态。 但是、我无法从数据表中判断情况是否如此。