This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61166:在重新连接之前一直没有电压

Guru**** 2652535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940667/tps61166-no-voltage-until-re-connected

器件型号:TPS61166

您好!

`s 客户在0% PWM (低电平)下长时间(最小5-6小时)操作此器件、他们就会遇到这样的问题:IC (之后)在为 IC 重新供电之前无法提供电源/电压来为 LED 提供电源 μ A。 知道吗?

此致

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他详细信息:

    1. 状态打开–电源和上电后

    PWM:3、3V、80%占空比

    EN:2、8V

    一切都很好

     

    1. 状态屏幕保护程序(省电模式):

    PWM:0、0V、0%占空比

    EN:2、8V

    一切都很好

      

    1. 状态打开–在屏幕保护程序/省电后返回活动模式

    PWM:3、3V、80%占空比

    EN:2、8V

    n`t 不会为 LED`s`创建任何电压、也不会帮助更改 PWM

    因此、它似乎不是仅在我的初始帖子中描述的0%占空比问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VO 引脚的电压如何?

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将检查、但他们也注意到、如果他们将 EN 拉得太低、它将再次工作。  

    是否知道为什么器件会在某种模式下处于库存状态?

    此致

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了先前的信息(几分钟前)以外、以下信息位于 VO 上方:

    如果 PWM 处于活动状态且器件正常工作、则为9.52V。 如果 PWM 设置为0%、则为4.69V。

    他们将在明天的故障期间测量 VO、因为他们必须等待5小时才能发生故障。

    有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VO 电压似乎没有问题。 我已回复您的电子邮件。

    BR、

    Robin