This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS1587:建议运行条件的输入电压范围

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941082/lms1587-input-voltage-range-for-recommended-operating-conditions

器件型号:LMS1587

您好!

由于数据表中仅提到 LMS1587CS-ADJ 的绝对最大额定值(高达13V)、您能否告诉我建议运行条件的输入电压范围?

此外、在向 LMS1587CS-ADJ 施加15V 电压时是否存在任何问题?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、  

    对于可调器件、建议的输入范围为2.5V 或 Vout + Vdropout@ILOAD (较大者)至13V。 输入引脚上的绝对最大电压为13V、而输入引脚上的电压为15V 可能会损坏器件。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JASon-San、

    感谢您的快速回复。

    我知道。

    此致、
    加藤