This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40055:ESD 额定值

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940522/tps40055-esd-rating

器件型号:TPS40055
主题中讨论的其他器件:LM25145

大家好、

你好。

我们的客户正在寻找 TPS40055PWP 的 HBM 和 CDM ESD 额定值。  

感谢您在这方面的帮助。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    让我在内部进行检查、稍后再向您提供反馈。

    顺便说一下、我们更推荐在新设计中使用 LM25145。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel!

    我将等待您的回复。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高艺术:

    我检查了内部团队, 不幸的是, 因为它是旧设备,我们也找不到 ESD 数据。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel。

    是否有任何与 TPS40055PWP 具有相似 ESD 额定值的密切相关器件?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、如果有一个具有可用 ESD 额定值的类似器件、 该器件的 ESD 额定值是否可用于 TPS40055PWP?

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高艺术:

    ESD 额定值取决于芯片中的内部 ESD 电路结构、这是器件特有的器件。  因此、我不知道可以引用哪种类似的器件。

    谢谢