This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56637:用于设计具有可调输出电压的电路的工具

Guru**** 2520700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941333/tps56637-tools-for-designing-a-circuit-with-an-adjustable-output-voltage

器件型号:TPS56637

您好!

我们正在设计一个电路、  用于在高达6A 的电流下将输入电压= 6.2V 至28V 降至可调输出电压= 3.3V 至最小值(12V、0.8*Vin)、并使用数字电位计来调节反馈电阻器。 有关该应用的详细讨论、请访问:e2e.ti.com/.../940904。

我们有兴趣了解 TPS56637是否存在这样的 Excel 工具(该主题的回复中提供的 www.ti.com.cn/.../snvr479)。 具体而言、我们对 WEBENCH 中没有的波特图感兴趣。

此外、我们还想针对一系列输出电压设计电路、而不仅仅是一系列输入电压。 Excel 工具或 WEBENCH 似乎没有为此提供工具。 是否有工具可用于各种输入和输出电压? 如果不是、我们将通过比较两个极端输出电压中的每一个的结果来手动进行分析。

谢谢、
Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、对于此器件、没有可用的 Excel 工具、您可以使用 Webench 检查该器件、并参阅数据表中的"组件选择"建议表。 您也可以上传 sch 进行审核。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!