This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:slva559图10 (负载调节)

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940964/tps55340-slva559-fig-10-load-regulation

器件型号:TPS55340

尊敬的所有人:

您是否具有以下条件下的负载调节结果?

输入电压:典型值13.2V
输出电压:典型值5V
输出电流:最大3A

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pan-M、

    感谢您发帖。  您提到的设计仅支持高达2.5A 的额定电流。 该额定值适用于整个 VIN 范围、并且确保如果您提高输入电压、输出电流可以高于2.5V。  输出调节基本上是反馈、只要 SW 峰值电流限制未跳闸、它就不会受到输入电压的太大影响。  因此、您基本上可以看到3A 的调节电流几乎与2.5A 的调节电流相同。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi