This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:[紧急帮助]降压/升压电源的替代产品

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TPS63802, TPS63802EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940098/tps61023-urgent-help-replacement-for-buck-boost-power-supply

器件型号:TPS61023
主题中讨论的其他器件: TPS63802TPS63802EVM

你好。
我的项目中的电池电源设计有问题。
要求:输入:2.5-4.2V,输出:3.3V@0.9A。
当我使用 webench 设计时、当输入电压大于输出电压时、我不会检查旁路模式警告。
现在、我需要选择采用 TPS61023相同封装的替换 IC。
感谢您的所有建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    如果您需要稳定的输出电压、我建议使用 TPS63802等降压/升压转换器。 但没有降压/升压转换器具有与 TPS61023相同的封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、李嘉柏
    感谢您的反馈。
    实际上,我制作了一个板,所以您可以帮助检查另一个解决方案以解决3.3V 输出问题。在这种情况下,我想在板上返工。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    遗憾的是、不是引脚对引脚器件的器件具有您所需的功能。 但您可以使用 TPS63802EVM 对系统进行评估。