请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61023 主题中讨论的其他器件: TPS63802、 TPS63802EVM
你好。
我的项目中的电池电源设计有问题。
要求:输入:2.5-4.2V,输出:3.3V@0.9A。
当我使用 webench 设计时、当输入电压大于输出电压时、我不会检查旁路模式警告。
现在、我需要选择采用 TPS61023相同封装的替换 IC。
感谢您的所有建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
我的项目中的电池电源设计有问题。
要求:输入:2.5-4.2V,输出:3.3V@0.9A。
当我使用 webench 设计时、当输入电压大于输出电压时、我不会检查旁路模式警告。
现在、我需要选择采用 TPS61023相同封装的替换 IC。
感谢您的所有建议。