This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:降低 FRS 电容

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938364/tps23755-reducing-frs-capacitance

器件型号:TPS23755

您好!

我们在设计中使用 TPS23755RJJR、可听到声音噪声(啸叫声)。 如果我们将 C657从2.2nF 降低到1nF、则不再存在噪声。

这种降低是否可以接受? 这方面是否有任何问题?

提前感谢您!

此致、

阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    相同开关频率下较低的 C657电容将具有较高的调制频率。 这是可以的、因为它高于11kHz 建议的调制频率。 数据表建议高于11kHz。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    此外、我们还有 EMC 测试问题。 在所有测试中、我们都在250kHz (开关频率)具有高拾取率(最大保持和平均值)。

    您有什么想法吗?我们如何才能获得更好的结果? 我们知道我们使用您的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alen、

    除了抖动之外、要减小250Hz 范围、您可以尝试增大隔离电容器(RTN 到次级接地)。 此外、您还可以 使用共模扼流圈替换二极管电桥后面的铁氧体磁珠。