This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:推挽式转换器输出电压不稳定

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494, UCC27324, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941078/tl494-push-pull-converter-unstable-output-voltage

器件型号:TL494
主题中讨论的其他器件: UCC27324TL431

您好!

我最近在大学的学士课程中一直与 TL494合作。 我设计了一个推挽式转换器、在整流后将12VDC 升压至340VDC。 我面临的问题是、当我向电路添加负载时、输出电压会显著下降。 例如、如果负载拉取100mA、则输出电压从340V 下降310V。 如果负载拉取200mA、则会降至270V。 我使用过电子负载和电阻负载、结果相同。 该设计对我的项目至关重要。 非常感谢您的帮助。

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murat

    我认为您的调节问题与光耦合器中缺少电流有关。 以下是一些意见/建议:

    1. U4:A-1是 VOUT (OUT+)除以 R16、R9和 RV1。 RV1是一个20k 电位计。 假设您尝试保持 OUT+=340V、U4:A 缓冲器的输出将变化1.7V <U4:A-1<8.3V. 假设这是光耦合器的控制电压范围。
    2. 光电 LED 的最大 Vf 为1.9V。 U3-4为 GND、这是您尝试控制的 LED 光的阳极。 该 LED 光导的唯一方法是在 U4:B-6上的电压小于1.9V 时、这种情况永远不会发生。
    3. 另一个 LED 光耦在阳极(U3-2)上具有12V 电压、在阴极上具有 U4:B-7电压。 U4:B 几乎是无限增益(通过运算放大器开环增益)、因此 U4:B-6上任何大于 GND 的电压都将 U4:B-7驱动至 GND。 LED 光耦合器 U3:1-2始终完全打开、这意味着光耦合器反馈对+OUT 中的变化完全没有响应。 施加在+VOUT 上的任何负载都将导致+OUT 下降。
    4. 重新配置光耦合器、使其响应+OUT 中的变化
    5. 测量返回 TL494的反馈电压、以验证光电流是否与+OUT 中的变化相符。  
    6. 您是否打算让第二个光耦合器 LED 亮起? 如果没有、请确保第二个光耦合器 LED 熄灭。 强制它始终处于关闭状态、因为我认为它始终处于完全打开状态、这会使 TL494反馈电压饱和。 将 U4:B-2连接至 GND 并重新配置运算放大器、使 U4:B-7始终大于0V。
    7. 确保根据预期的控制电压范围、有足够的光耦电流通过 LED 二极管。 330k 电阻过大...通常的预期值介于几百欧姆到几欧姆之间

    祝您在项目中好运、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    首先、感谢您的快速回复。 我刚刚移除了运算放大器和光耦合器。 我通过分压器馈入引脚1。 我仍然有同样的问题。

    ***我刚刚注意到,一旦我向电路添加负载,TL494上的12V 电压和 UCC27324P 降至5V 或更低。 我使用 了一根大约1 - 1.5欧姆的长电缆、电压在到达我的电路之前显著下降。 我没有考虑到电缆可能是问题。 为了解决这个问题、我增加了电源的输入、以保持12V 输入电压稳定、即使电压低至10V、也能正常工作。 非常感谢您的支持和 TI 系列产品。

    此致
    Murat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Murat

    如果直接(通过分压器)移除运算放大器以及光电和驱动引脚1、则表示运行的是转换器开环、误差放大器具有高增益(~200)。 如果您要以这种方式驱动引脚1、则应首先通过将 R21从100k Ω 更改为510 Ω 来降低增益。 这不是反馈问题的解决方案、但当您使用固定输入电压更改引脚1上的电压时、您至少应该看到占空比变化。 您看到无占空比变化的原因可能是由于高直流增益导致误差放大器饱和-当您更改引脚1电压时、误差放大器输出电压是否发生变化-如果不是、它已饱和?

    关于12V 降至5V -如何为 TL494和 UCC27324提供偏置电源? 它是否来自实验室工作台电源、可能处于电流限制状态?

    需要正确重新设计从+OUT 分压器到误差放大器输入的整个反馈网络。 我相信所有组件都已到位(运算放大器和光耦合器)、但您需要帮助 配置反馈。 我们提供了许多使用常用 TL431+OPTO 反馈的设计资源。 TL431只能灌入电流、但您要将 TL431替换为可以拉电流的运算放大器。  

    此外、您还提到过您尝试使用200mA 的电流加载+out=340V。 这是68W -当转换器正常工作时、您的预期输出功率是多少? 为什么在转换器输出上没有电感器? 当您增大输出电流时、在+OUT-处看到的交流纹波电压将流经您的运算放大器、如果光耦合器正常工作、该交流纹波电压将出现在误差放大器输入端。 在没有输出电感器的情况下、输出电压纹波是多少?  

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我将着手进行新的设计。 我将其设计为进行快速测试。 您是对的、我缺少一个电感器。 我注意到有点晚了。 预期输出功率为300W。 很抱歉缺乏知识。 如何计算增益? 它指的是什么? 到目前为止、我的问题似乎是输入电缆! 1欧姆电缆上的电压在到达输入端子之前下降。 我下次将使用较小的电缆。

    此致