This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:ESD CDM (充电设备模型)额定值?

Guru**** 2630915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940526/lm2596-esd-cdm-charge-device-model-rating

器件型号:LM2596

大家好、

你好。

我们的客户正在寻找  LM2596SX-ADJ/NOPB 的 CDM (充电设备模型) ESD 额定值。 我们是否可以为客户提供任何估计价值?

感谢您在这方面的帮助。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    让我在内部进行检查 、目前我们建议将 LMR33630DDA 作为36V 3A 降压转换器用于客户的新设计。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Daniel 对这个问题的关注!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高艺术:

    以下是 CDM 数据

    LM2596SX-ADJ/NOPB CDM = 750V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Daniel!

    艺术