This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:关于过额定值情形的建议

Guru**** 2766795 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938034/lm5170-suggestion-on-over-rating-scenario

器件型号:LM5170

你(们)好  

LM5179该器件用于电池学习机器产品。 电流应用将超过最大额定值。  

对于 HV、它将为150V;对于 LV、它将为120V。 峰值电压可能高达180V。  

我们想了解输入/输出电压是否超出规格的风险。 风险是否可以管理? VIN、SW、 CSACSB 和 BRKGBRSK 引脚上可能存在一些风险、我们可能会针对 VIN、CSACSB 和 BRKGBRSK 引脚提供解决方案。 SW 引脚如何? 如果输入/输出电压超出规格、是否可以管理 SW 引脚。 ?

或者是否有任何其他针对该应用的器件建议? 谢谢。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    请通过电子邮件发送申请的详细信息。  LM5170的最大额定值不支持电压。  您需要外部电路:用于高侧 FET 的外部驱动器、以及用于将信号电平位移至低于 LM5170的电流感应额定值电压的外部电流感应电路。  SW 应接地 、HO 将成为外部驱动器的输入信号。  

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    我是否可以假设问题已解决?  我将在此处关闭此主题、但您可以通过添加新帖子来重新打开它。

    谢谢、

    Youhao