This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:这些引脚未使用、可以保持悬空、无连接?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941012/ina3221-these-pin-not-used-can-be-leave-floating-no-connection

器件型号:INA3221

大家好、

我的客户使用该器件 INA3221进行了设计、

客户对与以下突出显示引脚的连接有一些问题、  

如果这些引脚未使用、是否可以保持悬空? 数据表未提及未使用的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oliver、

    感谢您深入了解该论坛。  通过使数字引脚的输出悬空、类似于使用大上拉电阻、该上拉电阻非常大、并且很可能大于漏极开路 MOSFET 的 RDSoff 电阻。  因此、您可能会在这些点看到一些电势、 但是、通过漏极泄漏到源极的电流应非常小、因为 RDSoff 可能在 MΩ Ω 范围内、从非零电位泄漏到其中一个数字输出的寄生漏电路径电阻取决于该电位与之间的空气和 FR4距离 数字输出引脚。  此外、由于这些引脚连接到 MOSFET、因此从栅极到漏极或栅极到源极的电流应非常小。  因此、将数字输出保持悬空应该是可以的。 至于 VPU、我曾提到设计工程师建议将其连接到电源电压、因为浮动可能会导致器件消耗更多功率。